This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6777A:减少电能测量设计中心的电压和电流读数采样时间

Guru**** 2908110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1250693/msp430f6777a-reducing-the-voltage-and-current-reading-sample-times-in-the-energy-measurement-design-center

器件型号:MSP430F6777A
在我们的项目中、我们利用 MSP430F6777A 微控制器上的电流和电压值 ​​
读取位置 1秒 功耗。
我认为这一次是由 计量库 从" TI 电能测量设计中心 "。
如何将该时间缩短到 不足1秒?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Selim:

    请参阅 EMDC 技术指南 、因为测量过程的各个方面都是可配置的。  您可以更改 SMCLK、ADC 采样频率等。 从 EMDC 的角度来看、它应设置 ADC 不断采样。 当这些结果有效时、将取决于您的设置;当您提供结果时、将取决于应用程序。