This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2476:如何进行指令诊断

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1250649/msp430fr2476-how-to-do-instruction-diagnostics

器件型号:MSP430FR2476

大家好、

客户有问题需要您的帮助:

程序成功运行、指令正确、然后我们要做的是提前知道指令是否正确、因为如果指令错误、程序将执行错误。

因此、我希望添加一个命令检测函数来定期检测指令、以确保程序执行的正确性。

谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    我没有弹出点、就像调试模式中的制动点一样?

    谢谢!

    此致

    约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么应更改指令? 客户是否使用了自修改代码?

    它们能否对各种存储器块执行校验和并在运行问题代码之前对其进行验证?