This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-GANG:连接8个单元后、MSP-GANG 写入失败。

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG, MSP430FR5994, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1249474/msp-gang-msp-gang-write-fails-when-8-units-are-connected

器件型号:MSP-GANG
主题中讨论的其他器件: MSP430FR5994UNIFLASH

当我将8个目标(MSP430FR5994)连接到 MSP-GANG 进行写入时、会显示以下错误消息并且写入失败。

"错误33,IR 通信失败"

当使用 Uniflash 或 CCS 自行写入时、可以正常写入。

此外、当使用4或6个单元而不是8个单元时、系统会多次失败、但在几次尝试后成功。

如果连接了8个单元、我是否需要注意任何事项?

请告诉我们。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    那么、 MSP GANG 是否始终与1/2个器件正常运行? 如果它是,可能是电源的它是不够的。 是否将外部电源用于连接更多装置?

    B.R.

    萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sal

    使用专用交流适配器供电。

    但是、写入时也连接了 USB。

    我不知道为什么会出现这个问题。

    如果问题有其他原因、请告诉我。
    提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您会共享 GUI 的配置吗? 将选择屏幕截图。

    同时,1/2单位是否工作正常?

    B.R.

    萨尔