This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5739:是否有引脚可堆叠替代产品?

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5729, MSP430FR5739

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1250595/msp430fr5739-is-there-a-pin-cmpatible-alternative

器件型号:MSP430FR5739
主题中讨论的其他器件:MSP430FR5729

您好!

我们在  产品中将 MSP430FR5729和 MSP430FR5739采用 VQFN (RHA) 40封装、我们需要 大约8000个。 每年、  这些器件在市场上仍然短缺。

是否有 PIN 兼容性、以及如果可能、TI 提供有更多数量的寄存器兼容器件?  

此致

迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    我想您可以参考所有的 MSP430FR57xx 系列系列。

    伊森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eason、

    在 MSP430FR57xx 系列中、我们使用 29和39、这是因为存储器具有16kB FRAM。 我们无法使用低于该内存要求的器件。 另一方面、我们需要一个 ADC、一个 SPI 和 一个 I2C 接口。 如果 您可以建议与已使用器件不同的系列中的器件、例如 MSP430FR59xx 系列、那将非常好。 与 VQFN 40封装的引脚兼容性将会很好。 不需要寄存器兼容性。

    迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FR57xx 的关闭替代 版本为  MSP430FR59xx。 您可以发现在引脚分配方面仍然有一点不同、尤其是在 Vcore 引脚上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、  

    我们将查看 FR59xx 系列、希望它在可用性方面更好。

    感谢您的支持!

    迈克尔