This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:在 MSPM0中实现代码

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1250685/lp-mspm0g3507-implementing-code-in-mspm0

器件型号:LP-MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL

大家好、

我在 EK-TM4C1294XL (cortex M4)中设计了一些代码、现在我想为 MSPM0实现相同的操作。 我该怎么做?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用哪种语言?

    如果是 C、则只需针对新处理器尝试编译 IF、并使用我最喜欢的调试技术:通过编译器错误逐步求精。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它是 C。我尝试过它、但正如您所说、我收到了有关"无效函数声明"的错误。 现在、我要搜索合适的函数。 您能分享一些解决方案的想法或材料吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想您需要向我们展示它所投诉的声明、函数和一些上下文。 这种情况通常发生在上一行有错误或缺少分号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    感谢快速回复。

    我设法使用示例解决了问题。 但感谢您的帮助。