This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:刷写错误

Guru**** 2384830 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1250433/msp430g2553-flashing-error

器件型号:MSP430G2553
主题中讨论的其他器件:MSP-FET

我正在尝试使用 MSP-FET 和 IAR IDE MSP430 v8.10.2刷写目标。

我已经尝试过 由目标电源和 MSP-FET 供电的方法

我收到错误消息: "未找到器件(或不受支持)"

MSP-FET 上的绿色指示灯亮起、尝试编程时红色的"代码"会亮起。

我将一个4引脚连接器从 MSP-FET 连接到 JTAG 电缆、并有适当的焊接线连接到连接器、我已经将这些连接器记录下来并附上该接线文档。

我还附上了我们的目标原理图。 相关的连接器是该原理图左侧的 X1。

Brucee2e.ti.com/.../BAL180_5F00_022.pdfe2e.ti.com/.../MSP_2D00_FET-To-Target-Cable.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ...in 以上对我的问题的描述我错误地指出连接器 X1位于原理图的左侧。 它实际上在右侧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为您连接了错误的引脚:

    ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您认为哪个引脚是错误的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已更正错误的电缆连接、因此我现在使用 MSP-FET 引脚1 (SBWTDI)并将其连接到我的(4引脚)目标连接器上的引脚3。 不过、我仍然会收到相同的错误消息。 我已将项目选项设置为"Py Bi Wire"。 我附上了更正后的电缆示意图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MSP-FET 14引脚连接

    目标4引脚连接器

     4 -目标 VDD   1
     7 - SBWTCK   2
     1 - SBWTDI   3
     9 -接地   4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您想要使用 MSP-FET 为电路板供电、您应该选择 VCC_TOOL 而非 VCC-TARGET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经尝试了两种方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    结果是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    结果是、在相同的采样率下、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    如果是、我建议您捕获 SBWTCK 和 SBWTDIO 上的信号。 我可以为您检查波形。

    伊森