This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:调试问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1253057/msp430f5529-debug-problem

器件型号:MSP430F5529

当我调试程序时、它显示一个错误:

C:\Software\ccs\user\RelayMatrixControlV1\Debug>"C:/ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-msp430_21.6.1.LTS/bin/cl430 -vmspx --data_model=restricted --use_hw_mpy=F5 --include_path="C:/ti/ccs1230/ccs/ccs_base/msp430/include --define=__MSP430F5529__--printf_support=minimal --silicon_erran=CPU21 --silicon_prec=-cilicon_procsi2c=-22.c="- c_prepara_procsi2c=-c_procsi2c=-p_procsi2c=-p_procsi2c=-p_previous_decondicon_compassison.c="。
'cs1230'不被识别为内部或外部命令、
可操作的程序或批处理文件。
make:***[subdir_rules.mk:11:I2C.obj]错误1

和 subdit_rules.mk 位于 main.c 的同一文件中

它是一个自动生成的文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie:

    您能在此处分享更多错误日志吗?

    您可以检查项目属性是否正常、如编译器版本或链接器。

    谢谢!

    此致

    约翰逊