This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:MSP-TS430PZ5X100

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1252988/msp430f5438a-msp-ts430pz5x100

器件型号:MSP430F5438A

是否有任何有源100引脚 ZIF 插座板与 MSP430F54xx 系列兼容或可轻松修改为适用于 MSP430F54xx 系列?

注:

1. 修改可能包括拆除或更换组件、和/或切割线迹和增加跳线。

2.支持 MSP430F54xx 系列的 MSP-TS430PZ5X100现已停产。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目标插座板的所有原理图均可在 MSP 硬件工具用户指南中找到。 要查找的主要对象是电源、GND 和 VCORE 引脚的位置。 xtal 等其他引脚将取决于您是否使用它们。 根据您愿意进行多少修改、找到一个兼容的解决方案可能比较困难。