This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:使用 A10和 A11输入

Guru**** 2530450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1254451/msp430fr2355-using-a10-and-a11-inputs

器件型号:MSP430FR2355

您好!

我不确定如何使用这些引脚。 A0-A9在 SYSCFG2寄存器中具有启用位、但对于 A10和 A11似乎没有类似的启用位。 以下是我使用的配置、此配置尚不可用、即使我将其设置为与在其他 MSP430型号上的方式类似。 使用这些引脚、我需要做什么特殊的事情吗? 已经有一个使用这些输入的 PCB、因此与此时使用其他引脚相比、找出这些输入要容易得多。

 ADCCTL0 = 0x0210;

 ADCCTL1 = 0x0010;

 ADCCTL2 = 0x0020;  

 ADCMCTL0 = 0x003A;

 ADCIE = 0x0001;

 ADCCTL0 |= 0x02;

 ADCCTL0 |= 0x01;   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 FR2355上、通过使用 PSEL 位来完成 ADC 的引脚配置[请参阅数据表(SLASEC4D)中针对 A10/A11的表6-67 ]。

    用户指南有两种不同的 SYSCFG2定义:一种适用于具有 SAC (FR2355具有 SAC)的 MCU [请参阅 SLAU445I 表1-26]、另一种适用于没有 SAC 的 MCU [请参阅表1-31]。 我自己一直在这里旅行。