This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2744:IC CAN't programmed

Guru**** 2835675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1251464/msp430g2744-ic-can-t-programmed

器件型号:MSP430G2744

大家好、

客户有问题需要您的帮助:

IC 无法  编程、器件中的 DCO 校准数据为空白。

他们不会擦除内部的数据,而只是把产品放在机器上,调出固定的程序,机器会自动刻录。 当这些有缺陷的产品在同一个 IC 卷中燃烧时会间歇性地被发现,其中一些产品在燃烧后无法燃烧。

在2卷材料中也出现了同样的情况,有缺陷的产品总数为106件。

谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    我不确定是否有一些过规范操作或一些闪存擦除操作、但实际上、您可以使用此示例来重新计算 DCO 参数:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AO1t9zGs12RQ7phCSwtfJg__msp430ware__IOGqZri__LATEST

    当进行 DCO 校准时、您必须连接外部32768Hz 晶体。

    谢谢!

    此致

    约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    你好,我们的编程公司回复说,我们不能根据你的方法重新计算 DCO 段落。  编程公司说,它从来没有做过这样的事情。

    从 SQE 的角度来看、我只是想知道这个问题是传入材料问题还是我们的工艺问题、我想发送样片给您进行进一步分析、可以吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    只是想确认一下: 您是否有一些设备不下载任何图像、但校准数据为空?

    谢谢!

    此致

    约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    我们的过程就是这样的、取出 IC 并将其安装到机器上、 然后调用程序开始烧录、程序将首先检测 DCO 中是否有数据、如果有数据、则正式开始烧录、如果没有、则警告 DCO 中的 FFh 字样。 因此、当前有缺陷的产品尚未烧坏、也未下载任何程序。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    理解、离线讨论。 请向我发送一封有关此案例的电子邮件。

    谢谢!

    此致

    约翰逊