This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:零流量漂移

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1253974/evm430-fr6043-zero-flow-drift

器件型号:EVM430-FR6043
主题中讨论的其他器件:TIDM-02003

您好、专家!

关于零流量漂移、我有以下问题。  设计指南:TIDM-02003适用于燃气流量测量的超声波传感子系统参考设计中指出:"零流量漂移(ZFD)是用于表示温度范围内零流量时的预期 DToF 漂移的量度。"  

如果我理解正确、由于测量持续时间短、测量本身不依赖于温度。 那么、是什么导致了零流量漂移和测量值随时间推移而出现的漂移?  
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kons:

    受温度影响的主要零流量漂移、因为 Differential 将产生不同的传感器性能。

    谢谢!

    此致

    约翰逊