This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR4133:MSPBoot 软件问题

Guru**** 2782635 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1254535/msp430fr4133-mspboot-software-issue

器件型号:MSP430FR4133

我正在使用 MSPBoot 软件提供的 Project Creator 实用程序、并且 perl 脚本出现错误。  

这是我收到的错误、脚本在此输出后未继续执行:"error:gpu_init.cc (523) Passthrough is not supported、GL is disabled、angle is"

我正在尝试为 MSP430-FR4133生成引导加载程序和应用程序源文件。

下面是我将使用的软件、由 TI 提供: MSPBoot 2_00_00_01 - TI.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grant:

    您正在使用 MSPBOOT,它适用于 MSP430闪存产品系列。 您需要使用适用于 MSP430 FRAM 产品系列的 MSPFRBOOT、位于以下位置: https://www.ti.com/tool/download/MSPFRBOOT 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FRAM 器件是否有某种"项目创建者"? 我使用了 MSPFRBoot 的链接器生成器、但没有看到用于创建项目的实用程序。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grant:

    这里也没有电容器。 有关使用该软件构建工程的更多信息、请参阅 MSPFRBOOT 用户指南。 www.ti.com/lit/slaa721