This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPCAPTDSNCTR:12个按钮和1个唤醒引脚的 CapTIvate 器件建议

Guru**** 2846950 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2522, MSP430FR2633

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1252843/mspcaptdsnctr-captivate-device-recommendation-for-12-buttons-and-1-wake-up

器件型号:MSPCAPTDSNCTR
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2522MSP430FR2633

尊敬的 Champs:

我的客户希望制造3~12 μ A 按钮电容触摸遥控器、使其具有低功耗模式和唤醒功能。

此远程控制器的电路板尺寸非常小、PCB 的背面配有 CapTIvate MCU 和 BLE 模块。

1.要制作低功耗且稳定可靠的远程控制器,我应该推荐哪种设备?

2.对于这种应用,哪种方法更好? 自电容还是互电容?

似乎客户接受使用相互电容、那么 MSP430FR2522对于这种情况是最经济的解决方案。 我对吗?

这是我第一次设计电容式触控、因此需要您的帮助。  

此致、

泰德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    让我为客户提供一些建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

    是否有为客户提供的任何更新? 他们决定使用互电容、因此 FR2522似乎适合远程控制器。

    此致、

    泰德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    很抱歉耽误你的时间。 是的、FR2522适用于此类应用。

    我还发布了一个演示遥控器与握持检测视频。  视频中使用的器件是 MSP430FR2633。

    e2e.ti.com/.../captivate_5F00_remote_5F00_grip2.zip