This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2155:MSP430FR2155TRHAR

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2155, ENERGIA, BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1254714/msp430fr2155-msp430fr2155trhar

器件型号:MSP430FR2155
主题中讨论的其他器件: EnergiaBQ24610

大家好!

我有一个应用使用  MSP430FR2155通过 BQ24610RGER 来控制和监测充电器。

您是否具有  MSP430FR2155的任何示例代码?

除此之外、如果我想为 MSP430FR2155使用 Energia IDE、应该怎么做?  因为 Energia 不支持 MSP430FR2155。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    BQ24610是 独立电池充电控制器。

    我是否可以知道哪个接口 FR2155控制  BQ24610

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Xiao。

    是的、 BQ24610是 独立电池充电控制器、 FR2155 仅监控 BQ24610的一些 ADC 值。 我们使用 UART 等其他一些 FR2155功能与 PC 通信。

    因此、我想知道使用 FR2155构建程序的最快方法。

    我发现 Energia 和 CCS 能够为 FR2155构建固件、但 CCS 比 Energia 更复杂。  遗憾的是、Energia 似乎不支持 FR2155。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    请查找 MSP430FR235x、MSP430FR215x 代码示例(修订版 D) 和 MSP  通用  MCU 、以便在  

    MSP-EXP430FR2355 —MSP430FR2355 LaunchPad 开发套件

    Energia 似乎不支持 FR2155

    谢谢!