This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2522:通过 MSP-GANG 读取/异常器件型号/连接器件类型、或在编程时完全忽略器件类型

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSP430FR2422, MSP430FR2522, MSP-GANG, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1253772/msp430fr2522-read-querry-partnumber-type-of-connected-device-via-msp-gang-or-ignore-part-type-completely-when-programming

器件型号:MSP430FR2522
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2422、、 MSP-GANG、MSP-FET、 UNIFLASH

您好!

我们将在1个产品中混合使用2个 MSP430、一个  MSP430FR2522和一个 MSP430FR2422、这对我们来说很好、有助于提高可用性。

目前我们正在 使用 MSP-FET 进行编程、但这会带来一些问题。 现在我要看的是 MSP-GANG 编程器、它是我在办公桌上工作的。

但使用 MSP-FET / MSP Flasher、则可以将选定的十六进制文件编程到连接的器件中、而无需验证器件类型是否匹配(我们之前是在两种型号中只加载相同的固件)。

这以某种方式成为 MSP-GANG 的选项吗?

另一种选择是以某种方式检测/查询 连接的类型、然后根据结果加载正确的工程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    到目前为止、您正在将  MSP Flasher 用作器件编程的 PC 软件。

    我想将 UNIFLASH https://www.ti.com/tool/UNIFLASH 作为编程软件。 提供更多功能。

    您能否检查  UNIFLASH 是否适合您的使用?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是 UNIFLASH 仅适用于 MSP-FET、我们正试图放弃该功能、因为硬件并不真正适合强大的串行生产用。  

    这就是我尝试设置 MSP-GANG 的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,丹

    如果使用  MSP-FET、我会建议将 UNIFLASH 作为 PC 软件、而不是 MSP Flasher -命令行编程器

    如果您使用的 是 MSP-GANG、请使用 MSP-GANG 软件

    谢谢!