This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6005:针对 MCU 未使用引脚的推荐操作方案

Guru**** 2834805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1255213/msp430fr6005-recommended-course-of-action-for-unused-pin-of-mcu

器件型号:MSP430FR6005

尊敬的论坛成员:

我目前正在设计 PCB 并使用 MSP430 MCU。 我注意到有几个未使用的引脚。 我是否应该让这些引脚保持未连接状态、或者是否有建议的处理方法?

谢谢。此致、

内拉伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Neeraj

    为了避免输入悬空并降低功耗、未使用的 I/O 引脚应按照 I/O 功能、输出方向和在 PCB 上保持未连接状态进行配置。 或者、集成的上拉或下拉电阻器可通过将未使用引脚的 PxREN 位置1来启用、从而防止输入悬空。

    谢谢