This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-ISO:MSP-ISO

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430F5529LP, MSP-ISO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1255866/msp-iso-msp-iso

器件型号:MSP-ISO
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430F5529LP、EVM430-F6779

我将 MSP-EXP430F5529LP (Launch Pad)连接到 MSP-ISO、以便与 EVM430-F6779多相电子式电表评估模块进行通信。 然后执行以下步骤并连接跳线。

第1步:

 

第2步:

第3步:

EVM 板未通电。

我检查了连接的连续性。 对于步骤1和步骤2连接、我获得了两个步骤的连续性、但从上面提到的步骤3开始、提到的引脚没有从 ISO ODD 引脚到 EVM 引脚的连接连续性
如何使其正常工作?

帮助我解决 缺少哪个步骤从 MSP-ISO 到 EVM 板进行连续性连接的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manish:

    我对调试这一点的建议是断开您的设置、并逐步开始以直接建立连接。