This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6877:LFXT 故障、无振荡

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6877

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1253444/msp430fr6877-lfxt-fault-no-oscillation

器件型号:MSP430FR6877

我已经使用 msp430fr6877设计了定制电路板。

使用 RTC 的示例代码开始调试。

代码卡在 LFXT 故障标志中。

后来我在 LFXTIN 和 LFXTOUT 检查了示波器,但没有什么,没有振荡。 只有大约几百毫伏直流电压。

而在 msp430fr6898电路板中、这些点显示了具有相同探针和设置的32.768kHz 正弦波。

现在、可能存在什么问题?

1.负载电容和晶体组合错误  

2.晶振损坏

3.损坏的 IC

  • 4、焊接不良(当我在这条线上激活 LCD 段,我看到300Hz 的 sq 波,这表示没有不良焊接)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NextDay 再次复制了有效的示例代码。 然后、旧代码也能正常工作。  

    现在、我不知道是什么使这起作用、昨天我重新熔化了晶体和负载电容器、但那时没能工作。

    我昨天所做的一项更改是将晶体外壳接地。 今天、我在移除外壳接地跳线后再次进行了测试、但仍然有效

     

    LFXINLFXOUT

    我已附上一张图片(我的 PCB 设计很差、焊接技巧也很差)、但现在可以正常使用)。 不建议在这些引脚上使用示波器、因为探头电容会影响振荡器、但这是比 ACLK 引脚更简单的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asim:

    这可能是 晶体匹配电容造成的,当您使用探头连接引脚时,电容会有一些变化(增加)。

    因此、也许这个晶振能够成功运行。

    您还需要确保晶体接地使用短线连接到 MCU 接地。

    谢谢!

    此致

    约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Johnson、

    我之前也通过探头进行过测试、现在它不使用 探头和探头运行。

    在我的案例中、通过 ACLK 引脚测量得到的晶振接地似乎没有任何影响、尽管论坛中的一些用户建议、一些用户否认相关影响。

    我想唯一的可能性是负载电容器的焊接不良、或者由于助焊剂或污垢而产生额外电容、但绝对没有振荡。

    我想知道振荡器故障的原因是什么、是否有代表故障情况的特定波形。 例如、在负载电容不正确或无负载电容、干焊的情况下、波形是什么。 在我的案例中、除了一个 周期为0.1秒的20Mhz 脆性信号之外、完全没有振荡。 当我激活 LCD 时、可以在晶振引脚上看到300Hz 噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asim:

    我不明白您对这个问题的看法:

    我在徘徊振荡器的原因是什么,是否有任何特定波形可供调试

    您想知道 Crystal 运行失败的原因吗? 我认为这是不合理 匹配电容器导致的。

    谢谢!

    此致

    约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉我的错。 更正了该行。

    是的、我想了解晶体振荡器故障情况。  

    不匹配的电容器是否会导致根本没有振荡? 频率偏移很明显、甚至可以实现振幅衰减、但我从没想过会有这么大的衰减导致我无法检测到任何振荡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asim:

    是的、我同意您的观点、不匹配的电容器可能会导致频率或振幅偏移、但在某些方面、可能会导致运行失败。

    谢谢!

    此致

    约翰逊