This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430FR6047 -高流量和低流量测量的最佳配置设置

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1255560/evm430fr6047---optimal-configuration-setting-for-high-flow-and-low-flow-measurement

请   使用1MHz Audiowell 传感器了解高流量(6m3/h)和低流量配置(4L/h)的最佳配置参数。

谢谢

电视

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    该参数与管道等 因素有关、因此需要根据不同流速下的 ADC 波形进行一些调试。

    谢谢!

    此致

    约翰逊