主题中讨论的其他器件:MSPM0G3507、 SysConfig
以下所有问题都基于 MSP430M0G3507芯片平台:
如何根据 MSP430M0G3507工程创建和配置 CCS IDE?
2.如何添加文件(如启动文件)?
3. BIN 文件地址分配需要划分一个引导程序和两个应用程序。 应修改哪个文件? 如何修改它?
4.中断矢量表配置、如何配置中断矢量。
5.驱动程序迁移(UART SPI IIC GPIO)、当前 SDK/examples/nortos/LP_ MSPM0G3507/drivers 仅具有 UART、我们希望使用源代码而不是库。
SPI 处于从模式、并且在 DMA 模式下接收。 如何设置它。
6.如何使用 SysConfig 生成驱动程序文件以及如何在项目中添加驱动程序文件?
7.如何在 Windows 或 Ubuntu 上编译、下载和调试?
8. pfalsh 和 dlash 操作的擦除和写入接口的函数名是什么?
目前、我们计划构建开发环境。 您能否就上述问题提供支持? 是否有类似于腾讯会议或电话会议方法的视频支持?、谢谢。