This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430L092:存储器和升压转换器策略

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430L092, TPS61299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1255075/msp430l092-memory-and-boost-converter-strategy

器件型号:MSP430L092
主题中讨论的其他器件: TPS61299

我正在研究在一个由1.5节电池供电的项目中使用 MSP430L092。 由于 MSP430L092不包含可被用于应用代码的内部存储器、TI 的 MSP430L092加载程序代码用户指南(SLAU324A)包括这个具有外部 SPI 存储器的 MSP430L092示例:

这包括一个升压转换器、用于为 SPI 器件提供电源电压。 我的应用还需要一个用于 SPI 器件的升压转换器。 由于我的应用要求最长的电池寿命、但无法关闭、TI 可以推荐使用能够最大程度地降低电池电流消耗的升压转换器吗? TI 是否会推荐特定的 SPI 存储器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    我们明天会进行检查、并向您提供反馈。

    此致

    雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark G ü,、如果要求最大限度地减少电池的电流消耗、我推荐 TPS61299、这能够最好地延长电池寿命。 关于 SPI 存储器、我想您可以提交另一个 TT 进行咨询、然后将有工程师负责对这些器件进行回复。