This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:TIDA-01409、TIDA-01424、未在 MSP430F5529环境中构建的项目

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01424, TIDA-01409, ENERGIA, MSP430F5529, PGA460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1249924/msp430f5529-tida-01409-tida-01424-projects-not-building-in-msp430f5529-environment

器件型号:MSP430F5529
主题中讨论的其他器件:TIDA-01424TIDA-01409ENERGIAPGA460

您好!


我正在尝试 从 TI.com 上为参考设计 TIDA-01409和 TIDA-01424运行示例代码。 我将代码放入 CCS 时遇到编译错误。 请参阅以下错误消息。

 在 Energia 中运行时出现示例错误

上面绘制的问题屏幕是一个示例、其中一个用 C++编写的工程似乎没有正确配置编译器;尽管具有良好的程序和头文件、但我仍然无法构建该工程。 实际上、我正在尝试不同来源的多个项目、目标板是 MSP430F5529。

 

这与上述问题类似、但在构建我的 PGA460_USSC 工程时发生、该工程看起来是基于 UART 的 Kick to Open 工程。 这是整个窗口的屏幕截图、突出显示了我一直面临的主要问题。 程序无法读取任何数据类型、并且无法将"字节"和"无符号整数"识别为声明。 此外、它无法识别 P1SEL0等寄存器名称、或者在 C 语言中识别 Energia.h 头文件。 这似乎是我是否使用 make 或 gmake 的问题。

 

请告诉我这些内容是否有用。 我已采取措施确保编译器"gmake"和/或"make"、以及路径的 Windows 系统环境变量是正确的。 我还重新安装了 CCS 几次。 此外、Resource Explorer 在我的 CCS 中也不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cole:

    您使用了哪种代码? 也许这个人使用较旧的 CCS 版本构建。 您能在此处分享您的项目吗? 我可以在我身边尝试。

    谢谢!

    此致

    约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johnson、Energia 也不能正常工作。 遗憾的是、即使是一些示例项目也无法编译。 导入 Energia 无效。 感谢你的帮助和时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    。 我已采取措施确保编译器"gmake"和/或"make"、以及路径的 Windows 系统环境变量是正确的。 [/报价]

    CCS 随 gmake 提供。 如果使用了默认编译命令、CCS 工程应使用 CCS 随附的 gmake。

    您能否提供 Johnson 提到的项目?

    Resource Explorer 在我的 CCS 中也不起作用。

    尝试使用 Resource Explorer 时出现了什么错误?

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Energia 也无法正常工作。 遗憾的是、即使是一些示例项目也无法编译。 导入 Energia 无效。

    请注意、自 CCS 12.x 以来、CCS 中的 Energia 支持已被删除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Make 问题通过私下讨论解决。