This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:BSL MSP430

Guru**** 2530090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1255332/msp430fr5994-bsl-msp430

器件型号:MSP430FR5994

尊敬的 TI 支持团队:

我应该如何在不使用任何编程器/调试器的情况下对 MSP430进行编程?

我看到 BSL 能够通过 UART 对 MSP430进行编程、但需要使用调试器/编程器连接 TEST 和 RST 引脚。 是否可以在没有调试器或编程器的情况下在内部更改 TEST 和 RST 引脚?

谢谢你。

此致、

GaN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GaN。

    如果这只是任何在现场运行任意固件的旧 MSP430、答案可能是否定的。 如果您控制器件上的固件、那么答案是肯定的、您可以编写您的应用程序代码、以便  识别通过 UART 发送的特殊命令并引起 BSL 的软件调用。  

     有关对 BSL 进行软件调用的详细信息、请参阅《MSP430 FRAM 引导加载程序(BSL)用户指南》(SLAU550)的第3.3.1.1节:

    您可以从此处 与 MSP430的 BSL 进行交互(如该文档中所述)、并将应用代码编程到器件中。  

    简而言之、MSP430可以读取和执行的任何条件都可以用于触发 BSL 模式、它不一定是触发调用的 UART 命令、但这可能是最简单的、因为无论如何您都会使用 UART 对器件进行编程。  

    此致、
    布兰登·费舍尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:

    非常感谢您的解释。

    我尝试了这个例子。 但似乎我没有从 MCU 得到任何回复。

    我当前的连接是 PC > RS422 > MCU。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GaN。

    确实需要连接 TEST 和 RESET 引脚、以便 BSL_Scripter 工具正确调用 BSL。 它连接的硬件也很重要。 您使用的是通用 USB 转 UART/RS422型连接器、我认为不是 MSP-BSL Rocket?  

    如果 TEST/RESET 引脚未正确调用 BSL 、您 可能看不到响应、并获取该"Unknown ACK Value (未知 ACK 值)"消息。 在正常操作下、我们希望在批量擦除之后看到它、而不是在密码之后看到。  

    此致、
    布兰登·费舍尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:

    我的当前连接如下。

        PC >> USB 转 RS422型连接器>> RS422转 UART 芯片>> MCU

    我应该向您确认一下、软件 BSL 调用也需要连接 TEST 和 RESET 引脚吗?

     

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GaN。

    如果您正在使用软件 BSL 调用、那么处于 BSL 模式应该不是问题。  

    BSL-Scripter 工具并非与通用 USB->UART 或除 《引导加载程序(BSL)脚本转换器用户指南》(SLAU655)所述工具以外的任何硬件工具进行设计或测试。  

    这些是第三方工具、因此我们无法谈论此类连接的可靠性。  

    当为 TI 工具调用 BSL 时、BSL-Scripter 会临时将波特率更改为9601、这表示调用 BSL。 我不确定您的通用 USB-UART 适配器会如何应对非标准波特率的变化。

    社区为通用 USB-UART 适配器创建了一个 BSL 脚本程序版本、您可以试用该版本: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/785580/modified-bsl-scripter-for-windows-now-works-with-ftdi-and-other-usb-to-uart-adapters

    该版本在一段时间内未更新、因此请注意、它可能起作用、也可能不起作用、TI 不直接支持它。  

    此致、
    布兰登·费舍尔