This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:MSP430FR2355TRHAR DAC 基准电压查询

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1255927/msp430fr2355-msp430fr2355trhar-dac-reference-voltage-query

器件型号:MSP430FR2355

我想使用 MSP430FR2355TRHAR、 我想使用它的内置 DAC-SAC2。 关于这一点、我们几乎没有疑问。


1.我在 DVCC 引脚上提供了3.3V 的输入电压。 3.3V 电源发生器具有其自身的容差、由于 DVCC 电源 将在3.15V 至3.45V 之间变化。 如果我 为 DAC 选择外部基准、它会对 DAC 精度产生影响吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikhil:

    根据 MSP430FR2355数据表、两个选项是0 = DVDD、1 =内部 Vref、那么您说的是"内部基准"而不是"外部基准"吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

    我的意思是说、如果我选择0=DVDD、

    我不想使用 内部基准、我想使用外部基准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 DA 或 AD,"外部基准"意味着一个任意的*You*电源电压,与电路中的其它电压无关。 另一方面、在这种情况下、您可以使用 DVDD、而它的变化肯定会影响 DAC 的精度。