This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:USS 软件库

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1256432/msp430fr6043-uss-sw-library

器件型号:MSP430FR6043

大家好、我将详细介绍 USS_SW_LIBRARY。

因此、在我的试验中、是否有可能从 LEA 存储器中提取测得的 SDHS 数据?

例如、我想提取 ch0 ADC 数据并在不同的 Dtof 算法中使用它。

我尝试在 API 源代码中搜索指向 ADC 数据的数据变量名称、仍然是徒劳的。   

提前感谢您提供友好的指南。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ickim、

    请参阅 常见问题解答(FAQ)的第1.3节、了解使用 MSP430FR604x MCU 进行水流量和燃气流量计量的超声波传感技术。 数据捕获存储在您可以利用的缓冲区中。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jace:  

    感谢您的评论、我会查看常见问题解答。

    不过我还是在尝试弄清楚在 USS 操作后提取"ADC"数据的方法。   

    在"ussSWlib.h"中、我发现"int16_t * pCaptureBuffer"似乎指向 LEA 中的 ADC 数据地址。

    尽管如此、如果我在指定 测量周期内准确地捕捉到数据(从示例1秒开始)、

    我可能会通过中断标志捕获准确的计时。

    是否需要使用以下中断例程来捕获准确的时序?

    void USS_registerSDHSInterruptCallback (USS_SDHS_Interrupt interruptNum、
    空函数(空)

    此外、在"捕捉"函数之后似乎是捕捉 ADC 数据的函数之一。

    USS_commonTriggerSingleCapture (CONFIG、USS_CAPTURE_SETTLING_SELECT_CH1、0)

    但是、 我仍然无法与 "registerSDHSInterruptCallback (USS_SDHS_InterruptNum、 void function (void))"连接

    不管怎样,我仍然在努力理解,我希望你的友好的指导或建议。

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ickim、

    以上是我就这个问题所能提供的全部指导。 对于给您带来的不便、我深表歉意。