This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-F6779:EVM430-F6779

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1256778/evm430-f6779-evm430-f6779

器件型号:EVM430-F6779
主题中讨论的其他器件:MSP-FET

我使用的是 MSP430 (EVM430-F6779)评估模块。 我是否必须使用调试器(MSP-FET)对 EVM 进行编程?

仅 LaunchPad 与隔离器一起是否足以对 EVM 进行编程?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以使用 Launchpad (EXP430F5529)对 EVM 进行编程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eason、
    感谢您的回复、
    您能否指导我如何使用 launchpad 对 EVM 进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是调试器:

    有关更多详细信息、请参阅此文档:www.ti.com/.../slau647o.pdf