请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR5043 大家好、
客户有问题需要您的帮助:
下面链接的文档指出、为了确定 F1和 F2频率、频率扫描由峰值振幅的50%所决定。 从图中可以看出、峰值振幅约为1100、所以最终选择的 F1和 F2频率点峰值大于600、另一个为300。 不是如说明中所述的50%。

谢谢。此致、
本
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
客户有问题需要您的帮助:
下面链接的文档指出、为了确定 F1和 F2频率、频率扫描由峰值振幅的50%所决定。 从图中可以看出、峰值振幅约为1100、所以最终选择的 F1和 F2频率点峰值大于600、另一个为300。 不是如说明中所述的50%。

谢谢。此致、
本
您好!
在图18中、这是一种大致确定 F1和 F2所选范围的方法。 您还需要调整 F1 F2频率以进行最终配置。 说明选择合适的电源。
"请注意、初始评估完成后、为了实现进一步的系统优化和生产、应至少进行两次扫描:一次在-35°C、一次在55°C。 然后、F1应设置在55°C 处峰值的6dB 左右。 频率响应预计在55°C 时向左移动(较低频率)。 在-35°C 下、频率响应预计会向右移动(较高频率)。 F2应设置为比此扫描的6dB 点大~15kHz。 额外的15kHz 激励频率用于减少传感器的振铃。 如果换能器仍然有较大的向下振铃激发、则应进一步增加 F2。 另外、-35°C 和55°C 的选择取决于燃气表的要求。"
此致、
现金豪