主题中讨论的其他器件:MSPM0G3507、
刚刚一个 MSPM0G3507 LaunchPad 上市、那么就让情况变得更糟了。
一种选择是通过 pyocd 连接到电路板、xds110似乎可以被识别、有适用于 MSPM0G3507的软件包、地址为:
该地址显示302错误(暂时移动)。 因此、pyocd 似乎得到了支持、那么电池组转移到了哪里? 我当然可以写我自己的-但更好地使用一个官方的...
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
刚刚一个 MSPM0G3507 LaunchPad 上市、那么就让情况变得更糟了。
一种选择是通过 pyocd 连接到电路板、xds110似乎可以被识别、有适用于 MSPM0G3507的软件包、地址为:
该地址显示302错误(暂时移动)。 因此、pyocd 似乎得到了支持、那么电池组转移到了哪里? 我当然可以写我自己的-但更好地使用一个官方的...
是的、它能正常工作
pyocd cmd --pack=TexasInstruments.MSPM0G_DFP.1.1.0.pack -t mspm0g3507
# Probe/Board Unique ID Target
----------------------------------------------------------------------------------------
0 NXP Semiconductors LPC11U3x CMSIS-DAP v1.0.7 0F009015 n/a
1 Texas Instruments XDS110 (03.00.00.25) Embed with CMSIS-DAP MG350001 n/a
Enter the number of the debug probe or 'q' to quit> 1
Connected to MSPM0G3507 [Running]: MG350001
pyocd> read32 0x41c40004
41c40004: 2bb8802f |+../|所以似乎阅读了 DEVICEID ok -说它是版本2! 我虽然到目前为止只有版本0和版本1!
首次编译代码时会进行闪存。 谢谢。
成功地把我的主板变成砖头了:(
但有趣的是通过 AP=1接口读取器件 ID (因此 MSPM0G 的调试部分)我得到 ID:
pyocd> readap 1 0x1000000 AP register 0x1000000 = 0x1bb8802f
因此在调试 CFG-AP 中、版本显示为版本1、而闪存则显示为版本2!
因此,奇怪的是,这种板的正式版本是什么-因为我们似乎有两个不同的数字。