This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:VFR +温度校准

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1241709/evm430-fr6047-vfr-temperature-calibration

器件型号:EVM430-FR6047

您好!

使用 VFR +温度校准来校准管道后、我生成了头文件并相应地更新了代码。 但是、 当我尝试进行 VFR +温度测试时、我遇到了图像中附加的问题。

因此、我需要执行每一个步骤、从使用经过校准的 VFR + Temperature 更新代码到再次测试。 此外、是否需要从编译过程中排除"USS meterVFRCalibFlow.h"、以防万一?

请立即答复;现为紧急情况。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ashenafi、

    您能否附上生成的头文件供我们的专家查看? -谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、  

    就在这里。

    e2e.ti.com/.../headers-after-flow-and-temperature-calibration.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ashenafi,

    让我由我们的校准问题专家来讲解、看看他有什么建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Dennis。 我希望能尽快收到您和您的团队的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

    目前情况紧急,因此请各位专家对我提出的问题作出答复。

    我还有另一个相关的问题、即使"使用 ToF"选项已激活、调试图1图形也显示0温度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用一个仪表运行配置、并在 CCS 中进行调试。 它显示校准功能正在工作。

    我还在 USS GUI 中读取数据、校准功能正常工作。 我仅更改了 USS_GAIN_RANGE 和 USS_TEMPERATURE_LUT_SENSOR_CONST 、以满足我的仪表要求。  

    调试图1显示了温度数据。  

    因此、在您的配置方面、一切都在我身边。  

    请注意、下载包含配置文件的软件后、 请勿使用 GUI 中的"Request Update"按钮。 它将覆盖这些配置。  

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现金、您好!

    感谢您的答复。 但是、我没有使用"Request Update"按钮。 以下是我遵循的步骤:

    1.使用 CCS 上传代码(包含更新后的头文件)。

    2.将 EVM 连接到 GUI。

    3.我转到"Waveform"选项卡、激活"Adv calibration"复选框、然后开始测量、这里显示附加的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我做了同样的过程你。  

    您能否在此处分享校准页面和 VFR 流量+温度页面的屏幕截图?

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就在这里。

    我是否需要从工程中排除/删除"USS_meterVFRCalibFlow.h"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    这些配置看起来很好。  

     从工程中排除/删除"USS_meterVFRCalibFlow.h"并不必要。 只需将 "USS_meterVFRCalibFlow.h"保持为默认值。 您是否已更改 "USS_meterVFRCalibFlow.h"中的数据?

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很棒

    那么为什么它无法按预期运行呢?

    首先、我只进行了 VFR 校准并使用它测试仪表、各种东西按预期工作、但当温度变化时、会产生很大的误差。 因此、我启动 VFR + Temperature Calibration 并执行相同的操作。 唯一的更改是随附图像中突出显示的更改和校准头文件中的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我现在没有太多线索、您的配置可以在我旁边工作。  

    您可以尝试重新安装 USS GUI。 甚至可以再次重新校准仪表。  

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我在尝试了你的建议和其他事情之后问。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用较少的流量点和较少的温度点重新校准仪表。 并逐个添加更多流点和温度。 可以告诉我们问题的来源。  

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现金好

    我使用了默认点。 (即7个流量点和3个温度点)。  

    如果您说的流点较少、您能说出数字吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您可以从3个流量点和2个温度点开始。  

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现金、您好!

    我希望你们做得好。

    我想告诉您、我前面提到的问题已经解决。

    然而,我有几个问题,关于我在17分钟的跑步中所做的观察。 以下是详细信息:

    1.我遇到一条错误消息,指出"DTOF-Shift 值大于 maxSampleShift"。 如何解决此问题? 您可以参阅第一张图片以了解更多信息。

    2.我注意到飞行时间和 VFR(体积流速)中都有错波。 如何处理这些错波? 请参考第二张图片以便更好地理解。

    3.在"Debug Waveform"选项卡中、我还注意到了一个差异。 如何解决此问题? 此外、"Debug Plot 2"和"Debug Plot 3"中显示的值分别为14和11。 根据校准—超声波传感设计中心用户指南02.40.00.00文档、它们应为1和6。 我应该采取哪些步骤来实现这些期望值?

    感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于第一个问题,你可以把 USS_ALG_MAX_SAMPLE_SHIFT 更改为40/60/80 ... 以避免在 USS_userConfig.h 中出现问题。 但是、我注意到您随机收到这个错误、不会 持续报告。 因此、更改  USS_ALG_MAX_SAMPLE_SHIFT 不能解决该问题。

    USS_ALG_MAX_SAMPLE_SHIFT 参数用于限制 dTOF 结果的输出。 假设您的 ADC 采样率为3.6MHz、传感器频率为1MHz。 然后、在 USS_ALG_MAX_SAMPLE_SHIFT 为4的情况下、dTOF 范围应以+-(4/(3.6MHz / 1MHz))周期为单位、约为+-1.11us。 如果计算得出的 dTOF 结果超过该范围、它将报告误差135。

    当发生循环滑动时、会报告该误差。 因此、您必须首先解决周期差问题。 absTOF 结果的循环差异通常是由不适当的包络交叉阈值设置引起的。 我需要使用 ADC 采集数据和您的高级参数配置页面来检查它。  

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Cash

    好的、谢谢、这里附上了您请求的捕获。  

    另请说明 问题3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还需要 参数页面。  

    对于问题#3、我只使用调试波形页面。 解决周期问题后、"Debug"波形页面也应该可用。  

    此致、
    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现金、您好!

    我已附上所请求的捕获页面。

    好的、我们将在修复循环滑动问题后进行检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    EMM、增益设置为13db、这很高。  

    将包络交叉阈值从22更改为30。 我还建议将信号采样频率从4000更改为3600。 尝试使用此配置。 如果它无法解决周期差问题、我们可能需要改进增益设置。  

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现金、您好!

    是的、有必要将增益设置为13.0dB、以确保 ADC 采集位于所需的+-900或1000范围内。

    好的、我将按照您的建议将信封交叉阈值修改为30。 我最初尝试采样频率为3600、但结果出现不令人满意的波形、促使我切换回4000。

    但是、我会按照您的建议测试您建议的配置。 我很快就会为您提供最新信息。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    并不 强制将 ADC 采集保持在+-900或1000范围内。 建议尽量使 PGA 增益低于7dB。  

    使用3600kHz 时的"不令人满意的波形"不会影响计算算法。 不用担心。

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现金、您好!

    我按照 超声波水表-设计和测试的步骤进行操作、其中说要 将 ADC 采集值保持在 +-900或1000范围内。 但我尝试了6.8 dB、振幅大约为+-450、但 UPS 和 DNS 信号开始随机上下滑动、我认为信号几乎要丢失了。  

    我也试验了采样频率为3600kHz、但未产生任何明显的变化。

    请回答以下两个问题:

    1.在 VFR +温度校准后、我应该激活/停用 Adv。 选中 GUI 上的"Calibration Table"复选框或注释掉所提供代码中的彩色行? 当我切换此选项时、VFR 值会改变。

    //使用默认参数初始化 USS 算法
    gUssSWConfig.algorithmsConfig->isInitAlgorithms = false;
    #if (USS_ALG_VFR_CALIB_MODE!=USS_ALG_VFR_CALIB_OPTION_DISABLED)
    //校准范围功能默认为禁用
    //可以通过 GUI 使用"Waveforms"选项卡中的"Advanced Calibration Table"复选框来启用
    gUssSWConfig.algorithmsConfig->volumeCalibrationOption = Calibration_Option_;
    #endif

    2.在对仪表进行 VFR 及温度校准后,我进行了测试,并观察到与参考仪表相比,不同流速范围内的正偏差约为20 LPH。 我正在寻找一个解决方案来解决这个偏差问题、而无需进行另一轮校准。 您能否建议任何可行的方法来有效扣除此偏差?


    感谢您的指导和帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    我写这封信是为了表达我的关切,因为我发信息已经五天了,我尚未收到答复。 请团队中的相关人员尽快确认并回复我的消息。 我热切期待您的答复。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉回复延迟。 我忘记回复该问题了。  

    1. 激活高级 校准表复选框将启用校准功能。 无需手动更改代码。  

    2.您能在这里分享一些测试数据吗? 我需要找出导致20LPH 偏移的原因、然后提出解决该问题的计划。 ADC 捕获、波形、配置、所有这些都将非常有用。  

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现金、您好!


    没关系。

    1、好的、但我的问题是、一旦校准、 在测试时、我需要激活或停用该复选框吗? 该仪表应在任何住宅区域自主运行、而无需依赖软件。 因此、不需要额外的调整、因为它被设计为独立于软件远程运行。  

    2、我之前已经向您提供了校准后生成的 ADC 捕获、配置参数和头文件。 根据所提供的信息、波形看起来令人满意。 不过、根据您的要求、我明天会向您发送一个样本波形、以便进一步分析和评估。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.  激活或停用该复选框仅更改流速表中显示的数据。 在软件中、您可以在 USS_ORDER_POINT 结构中找到、这里有一个 IQ16VolumeFlowRate 和一个 Algorithms_Results_。  校准后的 IQ16VolumeFlowRate 显示流速数据。 而 iq16VolumeFlowRateNoCalib 是未经校准的数据。 如果您已正确设置了校准参数、您将看到这两个数据之间的差异。  

    2、好的,所以循环滑移问题仍然存在? 我不建议在周期问题解决之前先执行校准过程。  

    但是我尝试了6.8 db,振幅大约是+-450,但 UPS 和 DNS 信号开始滑动,我认为信号几乎是随机丢失的。  [/报价]

    您能向我展示一下该测试数据吗?

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现金、您好!

    我在此附上了请求的捕获结果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现金、您好!

    如果您能尽快回复我的消息、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您现在是否想召开一次快速会议来讨论您的问题? 您可以给我您的电子邮件地址、我可以向您发送会议邀请。  

    此致、

    现金豪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Cash

    是的、这里是我的电子邮件地址 ashenafiabebaw02@gmail.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已通过电子邮件发送会议链接。  

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您现在是否能够加入会议?

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、我会在5分钟后来到这里、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现金、您好!

    我希望你们做得好。  

    已经近两周了,请您回复我的上一封电子邮件。 我附上了您请求的所有文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否可以再次重新发送电子邮件、我找不到该电子邮件。  

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我发送它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    中断。