我在尝试确定 VLO 12kHz 振荡器的精度。 这些产品在发货前是否经过了测试? 如果在正确的温度和电压下运行、从技术上讲、它们是否都是12kHz、或者是否可以如数据表中所示、以4kHz 或20kHz 的频率运送芯片。 我需要知道、即使在适当的温度/电压下运行、或者大多数运行条件都会导致变化、它们是否可能在栅极输出非常不准确。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我在尝试确定 VLO 12kHz 振荡器的精度。 这些产品在发货前是否经过了测试? 如果在正确的温度和电压下运行、从技术上讲、它们是否都是12kHz、或者是否可以如数据表中所示、以4kHz 或20kHz 的频率运送芯片。 我需要知道、即使在适当的温度/电压下运行、或者大多数运行条件都会导致变化、它们是否可能在栅极输出非常不准确。
对于低频时钟--主要是 ACLK --您要么得到 VLO,要么得到一个外部晶振/时钟。
通常情况下、用户可以从一个高频时钟上运行 CPU (MCLK)或者外设(SMCLK)。 最简单的选择是(内部) DCO。 查看数据表(SLAS547I) 第4页、我看到 XT2IN/XT2OUT、您可以在此引脚上连接一个(外部)高频(例如1 -16MHz)晶体、其频率通常为50ppm。
如果您告诉我们您的目标、我们可能会给出更有针对性的答案。
[编辑:更正了拼写错误。]