This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2476:ADC 参考= AVCC?

Guru**** 2529630 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2476

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1253040/msp430fr2476-adc-ref-avcc

器件型号:MSP430FR2476

您好~

在 MSP430FR2476数据表中、方框图和引脚图没有 AVCC/AVSS。

然而,19/33PAGE 中提到了 AVCC。

1) AVCC 和 AVSS 在哪里?

2) SLAU445J (用户指南) 567页表21-8. ADCMCTL0寄存器说明的 ADCSREFX=000b={VR+= AVCC 和 VR–= AVSS}。

它可以通过设置 ADCSREFX=000b 来使用吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kwon、

    在本例中、AVCC 将等效于 MSP430FR2476的 DVCC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否在数据表或用户指南中在哪里解释了 DVDD=AVCC?

    DVDD=AVCC、可以设置为 ADC Vref = AVCC (ADCSREFX=000b)、对吗?

    感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。