This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2532:由 TVS 和去耦电容器提供保护

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1248169/msp430fr2532-protection-by-tvs-and-decoupling-cap

器件型号:MSP430FR2532

大家好、

我可以 在 Q.slaa530b 上看到由 TVS 和去耦电容器构成的保护电路。(下图)

我们可以将其用于 CapTIvate 端口吗?

此致、

肯托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kento:

    如果您问、您能否将去耦电容和 TVS 二极管放在 CapTIvate 电容式触控引脚上、编号为

    典型的去耦电容器为0.1uF、超过了最大300pF 限制。  TVS 会增加额外的电容。

    有关 如何保护电容式引脚的指导、请参阅 CapTIvate 技术指南中有关 EMC/ESD 的设计章节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

    客户遇到+9kV 的问题、即电容不会饱和、在 ESD 测试时不会重新导通。

    在 EMC/ESD 页面中、您会在附件中看到"如果需要、可通过低电容 TVS 二极管钳位进行折返"。

    如果 SNR 设计没有问题、我们是否可以将 TVS 连接到电容式触控引脚?

    此致、

    肯托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kento:

    我很抱歉我的回答中出现了错误。  是的、建议使用 TVS 二极管、但确保客户选择最小寄生电容值的一个。  TI 有一些器件是 pF 为数不多的几种器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    我选择0.42pF TVS 和470Ω 电阻器。

    设计指南建议的电阻器值范围在470Ω 到1kΩ 之间、

    但是、当连接该范围之外的电阻器值时、有什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    小于470欧姆的值可能无法在 ESD 放电期间提供足够的电流限制、大于1k 的值将开始影响 CapTIvate 信号、因为此 R 加上传感器电容 C 会形成 RC 网络。  这种影响会导致 CapTIvate 方波信号四舍五入、导致测量不准确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、我的问题已经得到了解答。