This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67691:模拟 mV 感应偏移问题。

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1253730/msp430f67691-analog-mv-sensing-offset-issue

器件型号:MSP430F67691

尊敬的团队:

我 在 SD0P0、SD1P0、SD2P0上在0mV 至2400mV 范围内测量模拟毫伏时遇到问题。

数字万用表测得的值与控制器给出的 ADC 计数之间存在28-35mV 偏移差异。

微控制器的 VREF (引脚11)被连接到 SD0N0、SD1N0、SD2N0被视为32767个计数的中点。

这是在 SD0P0处相对于 Vref 测得的输出波形  

请参阅下面提供的原理图。

e2e.ti.com/.../msp430f67691-mcu-section.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是您要测量的信号吗? 您如何进行交流至直流转换? 它是 TRMS 万用表吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    对不起 ,回复晚了,我正在使用数字示波器测量信号.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您用于 MSP 的算法是什么?