This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5739:MSP430FR5739

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969-SP, MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1256679/msp430fr5739-msp430fr5739

器件型号:MSP430FR5739
主题中讨论的其他器件:MSP430FR5969-SPMSP430FR5969

您好!

您是否知道或了解 此器件是否有辐射测试数据?

穆尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您是指 MSP430FR5969-SP、我认为这是唯一一款符合空间要求的 MSP430、那么它就位于:

    https://www.ti.com/product/MSP430FR5969-SP

    如果您不是指该器件、而是指您需要耐辐射器件、那么最好查看一下该器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  这是 CMOS 器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、数据表与 MSP430FR5969相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、但是我的问题是该器件是 CMOS 还是双极?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即 CMOS。