This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010261:eCOMP 输入电压超出 MSP430的电压范围

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2476, TLV7031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1258733/tida-010261-ecomp-input-voltage-exceeds-voltage-range-of-msp430

器件型号:TIDA-010261
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2476TLV7031

您好!

我目前正在研究 PoDL 的概念验证。

当我通读 您的参考设计 和应用手册 SNVAA25A 后、我使用 MSP430FR2476发现了该电路:

通信完成时、上述网络电压将为24V。 MCU_COMPIN-引脚将在分压器之后大约7V。

如数据表中所述、这个电压不会损坏 MSP430吗? 或者电流是否会太低而无法实现该目的?

感谢您的回答。

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    您似乎正确。 很好的收获!  是的、您肯定希望使用适当的分压器将此引脚上的最大电压限制为3.3V。

    根据快速计算、R3应为~160k 欧姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

    非常感谢!

    您知道此问题是否仍然存在吗? 这在同一应用手册中、当上述电压为24V 时、分压器 R3和 R5输出高于3.3V 的电压 。根据数据表、TLV7031也无法处理更高的电压。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    嗯... 不知道为什么这也是错误的。  是的、对于 MSP430、应更改此分频器。  至于 TLV7031、根据数据表、输入可以高达7V、但这是绝对最大值、我会避免这样做。  是的、该分频器也应更改。  让我联系该小组、看看为什么以这种方式完成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这会帮我很多,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    我已经联系了提交人,但可能直到下星期一才得到答复,因为是星期五,他在德国。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

    好了、我周一回到办公室、这样就可以了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    我收到了关于这些分压器的响应。

    选择分压器时、应使内部基准的阈值处于连接外部热电偶二极管的合适电压、大约为4V  。当24V 处于活动状态时、是的、电压会超过 MSP 的3.3V、 但分压器的电阻非常高、因此 MSP 内部钳位二极管处于活动状态且不会过载。 如数据表中所示、建议使用2mA 限值。  如果您仍然担心并考虑添加钳位二极管或齐纳二极管、请注意、这可能会增加一些非线性。

    最根本的一点是您无需更改分压器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

    非常感谢您的调查、这帮了我很多!

    此致、

    1月