This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:流速计算

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1258597/msp430fr6047-flow-rate-calculations

器件型号:MSP430FR6047
主题中讨论的其他器件:EVM430-FR6047

我正在将 EVM430-FR6047板与夹钳式换能器 Jiakang 1MHz 配合使用。  2英寸 PVC 管。

我能够 按照以下文档 https://www.ti.com/lit/an/slaa949/slaa949.pdf、使 ADC 捕获接近所需的捕获值

不过、我没有获得正确的流速、因为它会上下波动很多、您可以在随附的图片中看到。

使用3/4英寸管道可为我提供正确的流量读数。  

 如果您可以建议 我应该做的任何更改以获得正确的流速、请对此表示感谢。

谢谢

贾斯卡恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加的图片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaskarn、

    波形的包络不像我们大多数测试图像那样上升或下降、您的激励频率可能不是最佳选择。 请查看本文档的第4.5节并按照此处所示执行频率扫描(https://www.ti.com/lit/slau810)。

    您是否也可以提高您的包络交叉阈值? 它看起来可能过低。

    您还可以访问我们的 MSP430 Academy on Ultrasonic Water Metering: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AJlj95sxbE600AgGSpHgoA__com.ti.MSP430_ACADEMY__bo90bso__LATEST

    此致、
    布兰登·费舍尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Brandon。 很好的建议。 我跟随他们、看到 了预期的结果。 大多数情况下、这是 所需的激励频率版本、并且是很少有其他参数。   

    这是我修改后的配置和随附的图片。  

      在2英寸管道上减小或增大流量时、我现在可以看到 gpm 的流量非常正确。  (泵的最大流量为12GPM)

    有任何进一步的建议或建议?

    再次感谢您的帮助。 喜欢 TI 提供的支持  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaskarn、

    我很高兴结果有所改善。 您的阈值现在对我来说也很好。 但在我看来、仍然有相当多的反思。 信封中有很多额外的峰和槽。 我的一位同事建议减少脉冲数。 您可以从20开始、但速度可能会更低。  

    这可能只是您共享图像的角度、但传感器校准得更好一些。 如果为真、这也可以提高结果。

    这些 ADC 是否通过流程捕获? 您是否有可以共享的零流 ADC 采集功能? 仅供参考、在进行零流量捕获时、管道中仍应充满水。  

    此致、
    布兰登·费舍尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。 我把脉冲的数量修改了20、但 不确定它是否 有太大区别。 请参阅随附的 ADC 图和 DTOF 计算。 我在最大流量和零流量下进行了测试。  

    我试图改变传感器的定位以对齐更多,但我开始丢失了正确的 ADC 捕获。  

    是的、所有这些测试都是在最高12GPM 的闭流水环试验台上运行的。  

    还附上了具有零流量的 ADC 图。 这是振幅最大为240dB 的振幅。  

    零流量 ADC 采集。 在这里, 我试图停止阀门,以保持水流 在管道。  

    请告诉我您的想法/意见。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaskarn、

    该波形在我看来很接近正常。 我不确定最初的初始脉冲向上是什么原因、我不能说我以前见过这种情况。  

    飞行时间差上的 STD 非常高。 您是否正在使用某种类型的偶合剂?

    此致、
    布兰登·费舍尔