This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR4133:无法停止使用 msp430-elf-gdb 和 gdb_agent_console 的调试会话。

Guru**** 2667985 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR4133, TI-CGT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1257950/msp430fr4133-cannot-stop-running-debug-session-using-msp430-elf-gdb-and-gdb_agent_console-

器件型号:MSP430FR4133
主题中讨论的其他器件: TI-CGT

大家好!

我想尝试 CCS 之外的其他 IDE 来开发适用于 MSP430FRXXXX 微控制器的固件。 目前、我想尝试使用 Visual Studio Code。  我的工具链是 MSP430-GCC、硬件是 LaunchPad MSP430FR4133
调试设置如下:

  • "gdb_agent_console"已启动(默认端口55000上)
  • 然后连接"msp430-elf-gdb"、擦除闪存并加载我的固件(包括调试符号)
  • 我点击了"运行"、并且-正如预期的那样-程序开始运行
  • 按计划命中在启动"gdb_agent_console"之前设置的断点

但是、调试存在问题。

如果我没有设置断点并且程序正在运行、我就无法中断/停止正在运行的程序。 在我的控制台上,我看到"gdb"和"gdbServer"之间的所有 命令,我看到了 mi-command "-exec-interrupt"的日志。
所以在我看来、停止的命令是发送、但调试器不会中断。

因此、一般运行和闪存都可以正常运行、单步执行代码也可以正常运行、但停止正在运行的 MSP 则不起作用。
有人能 解决我的问题吗?

以下是我使用的所有文件/配置/二进制文件:

- GDB:msp430-elf-gdb v8.1

- GDB-Server: gdb_agent_console v8.0.809.0

-编译器/链接器:msp430-elf-gcc v9.3.1

-板数据文件(用于 gdb_agent_console )

# config version=3.5
$ msp430
  msp430_drvr=msp430.dll
  msp430_port=TIUSB
  msp430_vcc=3.3
$ /

- Command SO 启动 GDB-Server (在启动.json 在 VS 代码中): gdb_agent_console.exe msp430.dat

-启动 GDB 的命令(在启动.json 在 VS 代码中): msp430-elf-gdb.exe -ex="target remote :55000"-ex="mon erase "-ex="load" main.elf

操作系统: Windows 10

PS:
我在将"mspdebug"或"msp430-gdbproxy"用作 GDB 服务器时遇到同样的问题

非常感谢任何帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    忘记添加我的固件代码:

    #include <msp430.h>
    
    int main(void) {
        WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;               // Stop watchdog timer
        PM5CTL0 &= ~LOCKLPM5;                   // Disable the GPIO power-on default high-impedance mode
                                                // to activate previously configured port settings
    
    
        P1DIR |= 0x01;                          // Set P1.0 to output direction
        P1OUT &= ~0x01;
    
    
        for(;;) {
            volatile unsigned int i;            // volatile to prevent optimization
    
            P1OUT ^= 0x01;                      // Toggle P1.0 using exclusive-OR
            i = 10000;                          // SW Delay
            do i--;
            while(i != 0);
        }
    }

    它只是一个闪烁的 LED  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为与代码没有关系。

    能否在 CCS 之间进行比较?

    抱歉、我对 GCC 工具链的了解不多、TI 已经不再加以管理了...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、实际上我让它正常工作。
    我只需要插入我最终能够正常工作的 launch.json 文件。

    {
        "version": "0.2.0",
        "configurations": [
            {
                "name": "(gdb-server-agent) Launch",
                "type": "cppdbg",
                "request": "launch",
                "program": "${workspaceFolder}/build/main.elf",
                "args": [],
                "stopAtEntry": true,
                "cwd": "${workspaceFolder}",
                "environment": [],
                "externalConsole": false,
                "logging": {
                    "engineLogging": true,
                    "exceptions": true,
                    "moduleLoad": true,
                    "natvisDiagnostics": true,
                    "programOutput": true,
                    "trace": false,
                    "traceResponse": false
                },
                "MIMode": "gdb",
                "windows": {
                    "debugServerPath": "${config:msp430_gdb_bin_dir}/gdb_agent_console.exe",
                    "debugServerArgs": "-f MSP430 ${workspaceFolder}/.vscode/msp430.dat",
                    "miDebuggerPath": "${config:msp430_gdb_bin_dir}/msp430-elf-gdb.exe"
                },
                "miDebuggerServerAddress": "localhost:55000",
                "miDebuggerArgs": "${workspaceFolder}/build/main.elf",
                "preLaunchTask": "Flash MSP430"
            }
        ]
    }

    我使用在我的 settings.json 中声明的变量来定义到 MSP430-GCC 二进制目录的路径(在这个目录中、GDB 和 gdb-agent-console 都位于)。 对于您的设置、您可以只使用绝对路径。
    我还删除了到 SVD 文件的路径、这是因为这取决于所使用的微控制器和 SVD 文件的可用性(请见 dhove/tixml2svd :此实用程序从德州仪器(TI) XML 器件和外设描述符文件中创建 SVD 文件。 (github.com) 、如果你想为 MSP430生成 SVD 文件。)

    适用于使用 MSP430-GCC 或 TI-CGT 生成的代码