This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:校准1MHz Jiakang 换能器、以与金属管配合使用

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047, TIDA-01486

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1259580/evm430-fr6047-calibrating-1-mhz-jiakang-transducers-to-work-with-metal-pipes

器件型号:EVM430-FR6047
主题中讨论的其他器件: TIDA-01486

您好!

我目前使用 EVM430-FR6047和1 MHz Jiakang 换能器来显示流经各种尺寸 PVC 管的流速。 我已经创建了与随附链接中所述设置类似的测试设置。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/818315/evm430-fr6047-ultrasonic-design-center-calibrating-clamped-on-transducers-to-work-with-metal-pipe

我目前正在获得该 ADC 捕获数据、

波形如下

我们的设置也附加在

我的问题是、ADC 捕捉和波形是否指示了精确测量。 我得到的流量值与我在测试床上设置的计量溶液类似、但波形似乎有点不稳定。 我可以做些什么来在 TI 软件中优化这些校准。


我要问的另一个问题是、我要将这个类似的装置转换为金属管。  此设置是否可实现类似的信号? 我将开始设计 TIDA-01486放大板、以便通过金属管获得更强的信号、但任何其他指导都会很有用。  

谢谢。

达尔斯维尔·辛格  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.管道直径比应用手册中的要大。 我还想检查是否在换能器表面和管道之间使用了超声凝胶。 ADC 捕捉 似乎某种程度上失真。 您还可以发送您的 GUI 的配置页面吗?

    2.对于其他的管道材料,我们没有任何经验。  

    此致、

    现金豪