This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779A:COM0和 COM1导致 LCD 漏电压

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1259769/msp430f6779a-com0-and-com1-cause-leakage-voltage-to-the-lcd

器件型号:MSP430F6779A

 在睡眠模式(LPM3)期间、我有关于段和 COM0/COM1之间 LCD COM0和 COM1的泄漏电压(保持电压约为1V)的问题。

是否可以将 COM0/COM1配置为输出逻辑0以解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不建议这样做。 如果将 COM0/1配置为逻辑0、LCD 将出现异常显示。  

    此致、

    现金豪