This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2403:断电序列

Guru**** 2826195 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1249987/msp430g2403-power-off-sequence

器件型号:MSP430G2403

大家好、

我对 MSP430G2403IPW28R 的断电序列有疑问。

-您是否有关闭电源的时间限制,大约不到10毫秒?

-您是否有特定的关机顺序,例如,在停止主时钟后关机?

这些问题的背景是、当客户 在其电路板中使用 MSP430G2403IPW28R 时、某些时候 MSP430闪存将被删除。

它的用例是3.3V 12MHz。

您能否回答上述两个问题、并向我们提供您对解决方案的见解?

此致、

肯托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kento:

    我认为这个问题不是由断电速度或顺序引起的、也许您需要检查是否执行了某些闪存操作、例如客户代码中的闪存写入操作。

    如果是、您可能需要 在运行闪存时检查电压和电源电流是否超出规格:

    快速方法、或许您可以尝试在客户代码中禁用闪存操作。

    如果在某些边界条件下没有任何闪存操作、也许您必须检查电源(或者其它引脚)如果高电压高于3.6V。

    谢谢!

    此致

    约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    客户所在的部门是、他们仅通过打开/关闭电源就删除了闪存。 它们不会提供超过3.6V 的输入。

    他们还担心保持在2.2V 以下且持续10~100ms、如下图所示。

    您能告诉我问题是什么吗?

    此致、

    肯托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kento:

    我查看了数据表、我认为当电源电压等于2.2V 且大约为100ms 时、这不会导致出现此问题。 需要担心的是、如果在此期间执行一些闪存操作、例如编程操作。

    您是否尝试缩短此100ms 时间并再次进行测试?

    但斯克!

    此致

    约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:  

    它们在这一项中没有任何闪存操作。 我将请客户尝试减少2.2V 的时间。

    此致、

    肯托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kenth,

    我们是否具有能减少2.2V 时间的进一步测试结果?

    谢谢!

    此致

    约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    并缩短了2.2V、因此他们不存在这个问题。 请查看随附的详细文件。 文件左侧在更改前、右侧在更改 后。 下面还显示了3个 GPIO。  

    绿色:通过 GPIO 进入电源开关、高电平表示开启

    蓝色:高表示离开电源开关

    红色:在闪存擦除功能中、高电平

    在擦除功能中、它是1.9V、您认为是擦除的原因吗?

    他们应该做些什么来改进?   

     此致、

    肯托

    e2e.ti.com/.../MSP430G2403IPW28R_5F00_Flash-deleted.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kenth,

    闪存操作电压必须高于2.2V、我认为如果用1.9V 擦除闪存、这超出了规格、将会遇到一些问题。

    在擦除函数中,它是1.9V,您认为它是擦除的原因吗?

    我们必须确保闪存工作电压高于2.2V 以避免此问题、为什么电压过低?

    在下载映像周期中、我认为我们应该使用 LDO 来保持稳定的电压、对吗?

    谢谢!

    此致

    约翰逊