This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP 低功耗微控制器论坛

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6459

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1251987/msp-low-power-microcontroller-forum

器件型号:MSP-GANG
主题中讨论的其他器件: MSP430F6459

正在与 MSP-Gang 编程器合作开发 MSP430F6459的编程装置 。

我遇到了一些问题、MSP-Gang 不能执行编程、我执行自检、有如下错误。

207:图像闪存访问(获取 ID) 0x0002 (0x0001 - 0x0003)结果:0x00…… >>错误<< 
217:测试保险丝钥匙(1号接通) 1.00 (0.80至3.00)结果:0.69 ... >>错误<<
218:测试保险丝钥匙(2号打开) 2.00 (0.80至3.00)结果:0.64 ... >>错误<<
219:测试保险丝钥匙(#3 ON) 3.00 (0.80至3.00)结果:0.66 ... >>错误<<
220:测试保险丝钥匙(#4 ON) 4.00 ( 0.80至3.00)结果: 0.67 ... >>错误<<
221:测试保险丝钥匙(#5接通) 5.00 ( 0.80至3.00)结果: 0.68 ... >>错误<<
222:测试保险丝钥匙(#6 ON) 6.00 ( 0.80至3.00)结果: 0.68 .... >>错误<<
223:测试保险丝钥匙(#7 ON) 7.00 ( 0.80至3.00)结果: 0.69 ... >>错误<<
224:测试保险丝钥匙(#8开) 8.00 ( 0.80至3.00)结果: 0.68 ... >>错误<<  

几轮重置后、错误似乎消失、但执行编程仍有问题、错误33 IR 通信失败。

我们替换为另一个 MSP-Gang 编程器、我们能够无错误地执行编程。
非常感谢您的帮助。

CS1887400

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lim:

    看来您的程序8插座将在这里遇到一些问题、您是否使用直流电源作为电源? 还是只使用 USB 电缆?

    谢谢!

    此致

    约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用外部电源、并且仅使用一个 DUT 对其进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lim:

    您是否尝试过用于 MSP-GANG 的最新版本软件和固件? 并尝试减少下载线?  如果所有测试都显示异常、则该 MSP-GANG 可能已损坏。

    谢谢!

    此致

    约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    请尝试使用版本01.03.06.00、导线长度小于20cm。 它仍无法编程。 您能帮助安排发送 MSP-Gang 编程器进行 FA 或维修吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lim:

     售后服务需要咨询经销商。

    如果您在 TI.com 中购买产品、请按如下方式创建您的要求:

    https://support.ti.com/csm

    谢谢!

    此致

    约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    客户联系 CSC、但我们需要确认客户已获准更换。 请确认他是不是?

    正确、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    确认此问题是 MSP-GANG 断开导致的。

    如果需要我的支持、请告诉我。

    谢谢!

    此致

    约翰逊