This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:模拟输出

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1260413/evm430-fr6043-analog-output

器件型号:EVM430-FR6043

大家好、我 想借助 EVM430-FR6043和该文档中指定的相同换能器来重新创建"氧浓度感应"应用报告、但我想从换能器获得模拟输出。 是否有办法可以借助  EVM430-FR6043实现此目的?

请告诉我,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看不到任何 DAC、因此您要么需要一个外部 DAC、要么使用具有"平均"模拟输出的 PWM、这通常就足够好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您说传感器的模拟输出是什么意思? 来自传感器的 ADC 捕获信号是否被视为模拟输出?

    此致、

    现金豪