This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:校准套件 MSP430FR6047和 Audiowell 管道问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1253672/msp430fr6047-issue-with-calibration-kit-msp430fr6047-and-audiowell-pipe

器件型号:MSP430FR6047

尊敬的 TI 论坛好友:

好的、希望大家都没问题、请您接下来提供支持:

为了使用超声波套件 MSP430FR6047进行校准实践、我们尝试校准水表的 AudioWell 管尺寸 DN15、我们建议使用3个范围、包括下一个校准点:

范围#1   60 LPH   错误 ±5 %
    150 LPH   错误 ±5 %
             
范围#2   270 LPH   错误 ±2%
    900 LPH   错误 ±2%
             
范围#3   1650 LPH   错误 ±2%
    2700 LPH   错误 ±2%
    3600 LPH   错误 ±2%

要开始校准、我们从范围#1开始、有两个校准点:60 LPH 和150 LPH、我们在测试台达到了这些流程。

按照运行时校准的步骤进行操作:

校准—超声波传感设计中心用户指南02.20.00.15文档

在下一个视频中、我们将展示在以下两点中对其进行校准所遵循的步骤:

e2e.ti.com/.../2816.Calibraci_F300_n_5F00_3Rangos.mp4

作为注释、我们需要通过读取所需的时间。

问题#1:

如果我们正在运行测试、并且在我们的测试台上选择的流量为60 LPH:我们必须在"Pexpected Volume Flow Rate (VFR)?"框中输入60

在校准结束时的"输入当前平均体积流速"框中,我们还必须输入60?  

我们 之所以提出这个问题、是因为我们认为在我们的测试台中、该流程保持恒定。

问题2:

我们想知道我们缺少什么或我们正在做的不好,因为按照校准指南的步骤,我们无法获得预期的流量,在60 LPH 我们得到35.5 LPH,在150 LPH 我们得到85.5 LPH。

请您检查并提供您的评论,如果您有一些问题,请告诉我们,非常感谢您

此致

何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    很抱歉 太晚了,我会让我们的 USS 专家在他回来的时候来支持你。

    谢谢!

    此致

    约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    好的, 这是好的;我们将等待他们的建议,这是非常有用的,谢谢。

    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    我们的 USS 年假问题专家将于下周回来。

    我不确定这些信息是否可以帮助您:

    USS GUI ->帮助->用户指南->校准:

    文件:///C/C:/ti/msp/USS_02_40_00_00/USS/docs/UserGuide/UserGuide/ch_calibration.html

    谢谢!

    此致

    约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    谢谢您、我们将继续测试和查看手册、我´ll 让您了解结果。

    此致

    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    好了、我会在他回来时为我们的 USS 专家注册。

    谢谢!

    此致

    约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    您是否需要我们提供更多支持?

    谢谢!

    此致

    约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    以下校准应用手册可能对您有用:

    https://www.ti.com/lit/an/slaa959/slaa959.pdf

    谢谢!

    此致

    约翰逊