This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:MSP 无响应

Guru**** 2536830 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1253808/msp430fr6047-msp-becomes-unresponsive

器件型号:MSP430FR6047

您好!

我们正在尝试构建 USS 水表应用。 我们将通过 USS 应用程序来设置标头、但当我们在 MSP 中应用这些标头时、它会没有响应。 我们的备用接头可正常工作、但会产生错误的测量值。 什么地方出错了? 我已附加 xml 文件

 drive.google.com/.../1Y9qRssstS8VeMwtAyUQd1UtPBmTi8TMV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Panagiotis:

    我找不到您的文档:

    谢谢!

    此致

    约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是更新的链接: https://drive.google.com/drive/folders/1Y9qRssstS8VeMwtAyUQd1UtPBmTi8TMV?usp=sharing

    经过一些调试后  App_Init、USS_initAlgorithms (&gUssSWConfig)中出现错误;USSLibGUIApp.c 中的 USS_initAlgorithms  函数返回 code_error_meter_constant  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为便于参考、我们使用最新的 USS-SWLIB-WATER 版本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Panagiotis:

    你是否尝试过功能正常或肛门正常? 实际上、您可能会在调试中遇到一些问题、因为内部有一些库、并非所有代码都是开源的。

    您使用了哪些硬件?

    谢谢!

    此致

    约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    头文件中的 minimumvfr 中存在错误。 它没有从最小到最高、如此处所述: 体积流速流量校准—MSP 超声波传感库用户指南02_40_00_00文档。

    你是否知道为什么会发生这种情况? 如果您看一下 xml、范围从最小到最高

    如何计算 minimumVFR?

    我使用的定制电路板具有 MSP430FR6047

    上一个答案中解决的问题是意外的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Panagiotis:

    我不熟悉 USS 校准功能、以后会聘请我们的专家为您提供支持。

    谢谢!

    此致

    约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Panagiotis:

    以下校准应用手册可能对您有用:

    https://www.ti.com/lit/an/slaa959/slaa959.pdf

    谢谢!

    此致

    约翰逊