This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:从 LPM4.5唤醒并进入工作模式的时间

Guru**** 2533910 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6989, MSP-FET, MSP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1260421/msp430fr2433-wake-up-time-from-lpm4-5-to-active-mode

器件型号:MSP430FR2433
主题中讨论的其他器件:MSP-FET、MSP430FR6989、

您好!

我将测试在 FRAM 中运行的汇编代码、由以下内容组成:

- MPU 进入 LPM4.5的设置部分(SVS 被禁用)

-在禁用 FLL 的情况下运行的从 I/O 事件唤醒时执行的例程

-没有其他中断例程

MCLK = 4 MHz。

唤醒时间预计约为1ms (D/S 表5-3)、加上50us REFO 启动时间(D/S 表5-7)。

相反、在使用 MSP-FET 进行调试时(仅硬件断点、禁用 ULP Advisor)、我具有更长的唤醒时间

唤醒时间是否有我的计算中缺失的其他影响?

提前感谢。

此致、

毛罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mauro、您好!

    您是否正在使用连接到 XT1的32kHz 晶体?  您测量的时间是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    再详细一点、我测量的唤醒事件(I/O 低电平到高电平转换)与从 LPM4.5唤醒后执行之间的延迟 大约为1.5秒。

    此致、

    毛罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

    我使用内部 REFOCLK、无 XT1。

    此致、

    毛罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在以下文章中找到了与 MSP430FR6989相关的问题解决方案:

    MSP430FR6989:从 LPM4.5异常唤醒并进入 LPM4一秒? EnergyTrace++

    它强调、对于该系列、存在一个与调试器相关的问题:在处理低功耗模式时增加了一个较长延迟、如 SLAU367P.pdf、§38.2.7中所述:

    '在超低功耗调试模式下、LPM 进入和退出可能会延迟。 仅当调试协议处于特定状态时、才能进入低功耗模式并从低功耗模式唤醒。 因此、延迟取决于所选调试协议的速度。 使用 Spy-Bi-Wire 时、延迟比使用 JTAG 时更长。

    这正是我刚刚在 MSP430FR2433上测试过的内容:没有调试器(SBW)时、延迟从1.5秒降至548us!

    我已查看 MSP430FR4xx 和 MSP430FR2xx 系列 UG、但此行为未记录。 添加此类详细信息将非常有用。

    此致、

    毛罗