This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:固定 ADC 采样率

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1260943/msp430fr5994-fixing-the-adc-sampling-rate

器件型号:MSP430FR5994

您好!  

我将使用 MSP430FR5994、我需要以10至100kHz 的采样率对信号进行采样。 是否有可控方式可以使用内置的"重复单通道模式"(我看到每个样本需要14到15个 ADC 时钟周期)? 或者、通过执行单次转换并仅将 MSP 延迟1 / fs 是更好的方法吗?

谢谢!

克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    ADC 的时序由采样时间和转换时间组成。  

    1) 1)控制位 ADC12SHP 定义了采样时序方法。

    2) 2) ADC 转换需要10、12和14个 ADC12CLK 周期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于固定速率采样、我建议使用计时器来触发转换、使用 ADC12SHs > 0。 数据表(SLASE54D)的表9-18中列出了可能的计时器触发器。

    这个想法是配置一个定时器来生成一个输出信号(使用增模式的 CCRn 并且 OUTMOD=7或=4)、此周期与您的采样周期相对应、在这里、一个上升边沿用作 SAMPCON 来触发转换。 (通常、用户可以使用 ADC12SHP=1、但对于不常见的情况、用户可以使用计时器触发两个 SAMPCON 边沿(SHP=0)。)

    对于您的应用、我建议使用 CONSEQ=2且 MSC=0 [请参阅用户指南(SLAU367P) Sec 34.2.8.3]、因为这样您就不需要在每次转换后切换 ADC12ENC、所以可以轻松地使用 DMA。

    [编辑:次要澄清]