This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:是否可以共享 BSL 和 UART/SPI 接口?

Guru**** 2794765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1261371/msp430fr5969-can-bsl-and-uart-spi-interface-be-shared

器件型号:MSP430FR5969

您好!

我想知道在使用 BSL  之后、是否可以使用 BSL 接口将软件加载到 MSP 器件上、并将该接口用作 UART 或 SPI 接口?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、可以。 如果您保持 BSL 模式、UART/SPI 接口可在应用代码中自由使用。