请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EVM430-FR6043 我正在使用 EVM430-FR6043进行原型设计。
USS 应用程序很适合我。 我可以设置参数、记录图等。
我找到了固件的通信协议( https://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/USSSWLib/USSSWLibGas/latest/上的 UltrasonicGasFR6043_02_30_00_01)。
我想使用自己的应用程序与设备进行通信、因此我可以在自己的 Python 应用程序中使用 ToF 数据。 我正在发送一个简单的数据包来查询"应用程序版本"(命令0x99)、但未从串行端口获取任何返回数据。
可能是串行端口设置或软件包格式不正确。
正确的串行端口参数(波特率等)是什么?
我的测试包看起来像这样: 04 99 00 00 00 00 9D 00
这看起来是合理的吗?