This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F4618:从 MSP430F449移植串行通信软件

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F449, MSP430F4618

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1261615/msp430f4618-porting-serial-comms-software-from-msp430f449

器件型号:MSP430F4618
主题中讨论的其他器件:MSP430F449

大家好!

我将串行通信软件从 MSP430F449移植到 MSP430F4618。

我们启用中断。。。
    IE2 |= URXIE1;    //启用 USART1 RX 中断
    IE2 |= UTXIE1;    //启用 USART1 TX 中断

但是、这些中断的中断矢量在哪里呢?
之前是 UART1RX_VECTOR 和 UART1TX_VECTOR、但它们现在在哪里?

祝你一切顺利。

大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我看了两个器件的数据表、发现在你们提到的两个器件中、这些中断矢量都位于0xFFE4 (USART1TX_VECTOR)和0xFFE6 (USART1RX_VECTOR)。 因此、两个器件应位于相同的位置、并且它们在头文件中具有相同的定义名称。  

    请告诉我、这是否解答了您的问题、或者您遇到了更多问题。