请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EVM430-FR6043 我有一款使用直径为15mm 1MHz 的 Audiowell 换能器的水表原型设计可以很好地工作、现在我想尝试让换能器更小。
看起来我可能需要制造传感器、因为我找不到更小的封装单元、但我可以 在我想要的尺寸范围(4-6mm 直径)附近找到裸压电盘和板、 其中一些在 MHz 范围内。 例如、Steminc.com 上提供了直径为6mm、频率为2MHz 的光盘、该光盘非常合适。
那么、在我开始尝试购买器件之前、我忽略了任何东西? 我会浪费我的时间吗?
如果有人有提示、请称重。 谢谢!